Operator LED

運算子庫:硬體平台

該 LED 此 運算子提供了一個介面,可透過小程式存取幀擷取卡上的使用者 LED 指示燈。

若將輸入端設定為邏輯高電平,將使 對應的電路板LED 亮起。若將輸入端設定為邏輯低電平,將使 對應的電路板LED 熄滅。

有關 幀擷取卡上板載 LED 的確切位置,請參閱您的幀擷取卡說明書。

適用於硬體平台
imaFlex 2 Dual 100
imaFlex CXP-12 Penta
imaFlex CXP-12 Quad
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
mE5 marathon VCX-QP1
mE5 marathon VF2
LightBridge VCL
mE5ironman VQ8-CXP6D
mE5ironman VQ8-CXP6B
mE5 ironman VD8-PoCL

1

在marathon VCX-QP 上,LED 的編號是鏡像排列的,請參閱下方 「Port」參數的說明。

資源

操作員會將 「Port」參數的設定複製到 FPGA 裝置資源 對話方塊中,以唯讀參數的形式呈現。若您開啟 FPGA 裝置資源 對話方塊 即可查看 「分析」 選單中開啟FPGA 裝置資源對話方塊,即可查看 FPGA 裝置資源。這些裝置資源為唯讀:

FPGA 裝置資源:所有平台(以下除外)imaFlex 2 Dual 100

圖 438. FPGA 裝置資源(所有平台,但以下平台除外)imaFlex 2 Dual 100


對於imaFlex 2 Dual 100 平台, 該運算子使用類型為UserLED 的唯讀資源, 此資源受Port運算子參數的影響。 UserLED資源索引始終為 Port標籤的值,也就是說,USR1 會映射至 UserLED資源索引 1,而 USR6 則會映射至 UserLED資源索引 6。

FPGA 裝置資源imaFlex 2 Dual 100

圖 439. 的 FPGA 裝置資源imaFlex 2 Dual 100


I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I,訊號輸入

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I
Bit Width 1
Arithmetic 無號數
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

Port(imaflex、mE5marathon 以及LightBridge VCL 平台)
Type 靜態寫入參數
Default USR1
Range

imaFlex 2 Dual 100, imaFlex CXP-12 Penta, and imaFlex CXP-12 Quad: {USR1, USR2, USR3, USR4, USR5, USR6}

LightBridge VCL, mE5 marathon VCLx, and mE5 marathon VCL: {USR1, USR2}

mE5 marathon VCX-QP and mE5 marathon VF2: {USR1, USR2, USR3, USR4}

此參數用以指定操作員應連接哪一顆 電路板 LED。

imaFlex 2 Dual 100,imaFlex CXP-12 Penta 以及 imaFlex CXP-12 Quad:

  • USR1 將該運算子映射至LED USR1。

  • USR2 將該運算子映射至LED USR2。

  • USR3 將該運算子映射至LED USR3。

  • USR4 將該運算子映射至LED 的 USR4。

  • USR5 將該運算子映射至LED USR5。

  • USR6 將該運算子映射至LED USR6。

在imaFlex 2 Dual 100 上,電路板上的 LED 位於以下位置:

imaFlex 2 Dual 100 板上的 LED

圖 440.imaFlex 2 Dual 100 板上的 LED


在imaFlex CXP-12 Penta 上,電路板上的 LED 位於以下位置:

imaFlex CXP-12 Penta 板上的 LED

圖 441.imaFlex CXP-12 Penta 板上的 LED


在 imaFlex CXP-12 Quad 上,電路板上的 LED 位於以下位置:

imaFlex CXP-12 四通道電路板上的 LED

圖 442. imaFlex CXP-12 四通道電路板上的 LED


mE5marathon VCLx、mE5marathon VCL、LightBridge VCL:

  • USR1 將該運算子映射至LED USR1。

  • USR2 將該運算子映射至LED USR2。

mE5marathon VF2:

  • USR1 將該運算子映射至LED USR1。

  • USR2 將該運算子映射至LED USR2。

  • USR3 將該運算子映射至LED USR3。

  • USR4 將該運算子映射至LED 的 USR4。

mE5marathon VCX-QP :

  • USR1 將運算子映射至LED 4。

  • USR2 將該運算子映射至LED 3。

  • USR3 將該運算子映射至LED 2。

  • USR4 將該運算子映射至LED 1。

要將LED 開啟,輸入 I 必須被拉高至 HIGH 電平。要將LED 關閉,則輸入 I 必須被拉至低電平。

[重要] 可用性

此參數適用於以下平台:

  • imaFlex 2 Dual 100,imaFlex CXP-12 Penta 以及 imaFlex CXP-12 四通道(數值範圍 {USR1, USR2, USR3, USR4, USR5, USR6})

  • mE5marathon VCLx (數值範圍 {USR1, USR2})

  • mE5marathon VCL(數值範圍 {USR1, USR2})

  • mE5marathon VCX-QP (數值範圍 {USR1, USR2, USR3, USR4})

  • mE5marathon VF2(數值範圍 {USR1, USR2, USR3, USR4})

  • LightBridge VCL(值範圍 {USR1, USR2})

Pin_ID(ironman 平台)
Type 靜態寫入參數
Default 0
Range [0;3]

Pin_ID 參數用來指定 操作員將連接哪一顆板載 LED(共 4 顆)。取值範圍為 [0; 3]。

[重要] 可用性

此參數適用於以下平台:

  • mE5ironman VQ8-CXP6D

  • mE5ironman VQ8-CXP6B

  • mE5 ironman VD8-PoCL

Examples of Use

以下範例展示了運算子 `LED ` 的用法:

  • 'Hardware Test'

    An example for hardware self test of DMA, RAM, GPIOs, Trigger and LEDs.